在低于 45 kAIC/kA Icw 的系统中安装底部进线机柜与 Galaxy VL UPS
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
使用安装套件 0H-1818(随 UPS 提供)和可选抗震套件 GVLOPT002(单独出售,如适用)执行此步骤。
- 拆下 UPS 的左侧面板。
- 从底部进线机柜拆下支架 (A) 和 (B)。将支架 (A) 安装在底部进线机柜的背面。保管好支架 (B),用于与 UPS 的顶部连接。
- 将底部进线机柜推入最终位置。与抗震固定支架对齐(如有)。对于没有抗震固定支架的系统,将背面运输架重新装回到底部进线机柜的背面并固定到地面上。
- 用扳手调低底部进线机柜上的前后调平脚,直到其接触到地面。脚轮不得与地面接触。使用气泡水平仪检查底部进线机柜是否处于水平位置。
注意 小心设备损坏将校平脚调低固定好后,切勿移动机柜。不遵循上述说明可能导致设备损坏。 - 电源线和信号线连接准备:
- 将 UPS 推入底部进线机柜旁边的位置。与抗震固定支架对齐(如有)。
- 用扳手调低 UPS 上的前后校平脚,直到其接触到地面。脚轮不得与地面接触。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。
- 使用螺钉从正面连接底部进线机柜和 UPS(如图所示),并安装顶部支架(图中 (B))。顶部支架在步骤 2 中已从底部进线机柜的顶部拆下。
- 从 UPS 的铜排拆下两个专用螺钉。
- 使用安装套件 0H-1818 中的两个螺钉将铜排重新固定在搁板上。
- 使用上述两颗专用螺钉从背面连接底部进线机柜和 UPS(如图所示)。
- 将信号线穿过底部进线机柜,并敷设至 UPS。将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设(如图所示)。UPS 线槽内的隔板会将线缆分开。
- 将输入线缆、旁路线缆和 PE 线缆/设备接地导线 (EGC) 向上穿过底部进线机柜的右半部分,并敷设至 UPS(如图所示)。
- 将电池线缆、零线和输出线缆向上穿过底部进线机柜的左半部分,并敷设至 UPS(如图所示)。
- 将三角形盖板、正面下侧盖板和正面中间盖板重新装回到底部进线机柜。
- 对于抗震固定支架:将可选抗震套件 GVLOPT002 中的正面抗震固定支架安装到 UPS 和底部进线机柜上,并将正面抗震支架固定到地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面抗震固定支架上的孔径为 ø14 mm。最低要求为强度 8.8 的 M12 五金件。
- 遵照 UPS 安装手册连接电源线。