Εγκατάσταση του ερμαρίου κάτω εισόδου με το Galaxy VL UPS σε σύστημα έως 45 kAIC/kA Icw
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Μην τρυπάτε
ή ανοίγετε οπές
με τις πλάκες
στυπιοθλίπτη
εγκατεστημένες
και μην τρυπάτε
ή ανοίγετε οπές
κοντά στο ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Χρησιμοποιήστε το κιτ εγκατάστασης 0H-1818 (παρέχεται με το UPS) , και το προαιρετικό κιτ σεισμικής προστασίας GVLOPT002 (πωλείται ξεχωριστά, εάν υπάρχει) για αυτήν τη διαδικασία.
- Αφαιρέστε το αριστερό πλευρικό πλαίσιο από το UPS.
- Αφαιρέστε τα άγκιστρα (A) και (B) από το ερμάριο κάτω εισόδου. Εγκαταστήστε τα άγκιστρα (Α) στο πίσω μέρος του ερμάριου κάτω εισόδου. Φυλάξτε το άγκιστρο (B) για την επάνω διασύνδεση με το UPS.
- Σπρώξτε το ερμάριο κάτω εισόδου στην τελική του θέση. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει. Για συστήματα χωρίς σεισμική αγκύρωση, εγκαταστήστε εκ νέου το πίσω άγκιστρο μεταφοράς στο πίσω μέρος του ερμάριου κάτω εισόδου και στερεώστε το στο δάπεδο.
- Χαμηλώστε
τα μπροστινά
και οπίσθια
πόδια στερέωσης
στο ερμάριο
κάτω εισόδου
με ένα κλειδί
έως ότου ακουμπήσουν
το έδαφος. Οι
τροχίσκοι δεν
πρέπει να έρχονται
σε επαφή με
το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε
ένα αλφάδι για
να ελέγξετε
ότι το ερμάριο
κάτω εισόδου
είναι επίπεδο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμούΜην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό. - Προετοιμασία
για τα καλώδια
τροφοδοσίας
και σήματος:
- Αφαιρέστε τη μεσαία μπροστινή πλάκα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τα τριγωνικά καλύμματα από το ερμάριο κάτω εισόδου.
- Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη για τα καλώδια σήματος και την πλάκα στυπιοθλίπτη για τα καλώδια τροφοδοσίας.
- Αφαιρέστε τους δύο τροχίσκους από την πλάκα στυπιοθλίπτη για τα καλώδια τροφοδοσίας.
- Τρυπήστε/ανοίξτε οπές για καλώδια ή αγωγούς/δακτυλίους στις πλάκες στυπιοθλίπτη. Εγκαταστήστε τους αγωγούς/δακτυλίους (δεν παρέχονται), κατά περίπτωση.
- Εγκαταστήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη. Αποθηκεύστε τα τριγωνικά καλύμματα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τη μεσαία μπροστινή πλάκα για την τελική τοποθέτηση.
- Σπρώξτε το UPS στη θέση του, δίπλα στο ερμάριο κάτω εισόδου. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει.
- Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο UPS με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Οι τροχίσκοι δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το UPS είναι επίπεδο.
- Διασυνδέστε το ερμάριο κάτω εισόδου και το UPS στην μπροστινή πλευρά με βίδες, όπως υποδεικνύεται και τοποθετήστε το επάνω άγκιστρο (με την ένδειξη (B) στην εικόνα). Το επάνω άγκιστρο αφαιρέθηκε στο βήμα 2 από το επάνω μέρος του ερμαρίου κάτω εισόδου.
- Αφαιρέστε τις δύο ειδικές βίδες από τον χάλκινο αγωγό του UPS.
- Τοποθετήστε δύο βίδες από το κιτ εγκατάστασης 0H-1818 για να στερεώσετε ξανά τη χάλκινη γραμμή διανομής στο ράφι.
- Τοποθετήστε τις δύο ειδικές βίδες για οπίσθια διασύνδεση μεταξύ του ερμάριου κάτω εισόδου και του UPS, όπως υποδεικνύεται.
- Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του ερμάριου κάτω εισόδου και στο εσωτερικό του UPS. Περάστε όπως υποδεικνύεται για να διαχωρίσετε τα καλώδια Class 2/SELV από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV. Ένα διαχωριστικό μέσα στο κανάλι καλωδίων στο UPS διαχωρίζει τα καλώδια.
- Περάστε τα καλώδια εισόδου, τα καλώδια παράκαμψης και τα καλώδια PE/τον αγωγό γείωσης εξοπλισμού (EGC) προς τα πάνω μέσα από το δεξί μισό του ερμάριου κάτω εισόδου και μέσα στο UPS, όπως υποδεικνύεται.
- Περάστε τα καλώδια της μπαταρίας, τα ουδέτερα καλώδια και τα καλώδια εξόδου προς τα πάνω μέσα από το αριστερό μισό του ερμάριου κάτω εισόδου και μέσα στο UPS όπως φαίνεται.
- Τοποθετήστε ξανά τα τριγωνικά καλύμματα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τη μεσαία μπροστινή πλάκα στο ερμάριο κάτω εισόδου.
- Για σεισμική αγκύρωση: Εγκαταστήστε το μπροστινό άγκιστρο σεισμικής αγκύρωσης από το προαιρετικό σεισμικό κιτ GVLOPT002 στο UPS και στο κάτω ερμάριο εισόδου και τοποθετήστε τα μπροστινά άγκιστρα σεισμικής προστασίας στο δάπεδο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπής στο σεισμικό μπροστινό άγκιστρο είναι ø14 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού αντοχής 8.8.
- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας.