990-91460C-037

Galaxy VL UPS 与底部进线机柜的安装步骤

注: 所有电源线和信号线均可通过底部进线机柜接入 UPS。
  1. 为 Galaxy VL UPS 安装抗震固定支架(选件)
  2. 执行以下操作之一:
  3. 按照《UPS 安装手册》连接电源线和信号线,并完成 UPS 其余安装步骤。
有关安装完成后如何移动或拆除底部进线机柜,请参阅拆除底部进线机柜或将其移至新位置
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.