990-6399B-037

连接两个 UPS 系统之间的同步线缆

最多支持 2+2 个并行系统同步。

  1. 连接 UPS 系统之间的同步线缆(可选)。

    对于两个单机 UPS 系统

    对于两个并机 UPS 系统

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?