990-91274H-037

最终安装

  1. 将随附的踢板安装在标准电池柜前后和左右两侧。
    注: 仅在按照规定步骤拆除或移动标准电池柜时拆下踢板。有关详细信息,请参见拆除标准电池柜或将其移至新位置
  2. 关闭柜门。在 1000 mm 宽标准电池柜上,使用两个螺钉关闭左侧柜门。

    1000 mm 宽标准电池柜

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?