990-91274H-006

Instalación final

  1. Instale las placas protectoras provistas en las partes frontal, posterior y laterales del armario de baterías clásicas.
    NOTA: Retire las placas de protección solo cuando siga el procedimiento de desmantelamiento o traslado del armario de baterías clásicas. Para obtener más información, consulte Desmantelamiento o traslado del armario de baterías clásicas a una nueva ubicación.
  2. Cierre las puertas. En el modelo de armario de baterías clásicas de 1000 mm, utilice dos tornillos para cerrar la puerta izquierda.

    Armario de baterías clásicas de 1000 mm de ancho

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.