990-91274H-004

De sidste installationstrin

  1. Monter de medfølgende sparkeplader foran, bagpå og på siden af det klassiske batteriskab.
    BEMÆRK: Fjern kun sparkepladerne hvis du følger proceduren for at tage det klassiske batteriskab ud af drift eller flytte det. Se flere oplysninger i afsnittet Tag det klassiske batteriskab ud af drift, eller flyt det til et nyt sted.
  2. Luk døren(e). På det 1000 mm brede klassiske batteriskab skal du skrue to skruer i for at lukke den venstre dør.

    1000 mm bredt klassisk batteriskab

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.