990-5994B-024

Conecte os fios de sinal do Easy UPS 3S

NOTA: Passe os cabos de sinal separados dos cabos de energia.
  1. Remova a tampa plástica da chave estática do bypass de manutenção MBB para obter acesso aos interruptores AUX.
  2. Conecte os cabos de sinal usando uma das opções:
    • Conecte os fios de sinal (não fornecidos) dos três interruptores AUX da chave estática de manutenção MBB para J5 nos nobreaks, ou
    • Conecte os fios de sinal (não fornecidos) dos três interruptores AUX da chave estática de manutenção MBB para J6 e J7 nos nobreaks.
  3. Fixe os fios de sinal com passadores de cabos.
  4. Feche a porta interna e fixe-a com os parafusos.
  5. Feche a porta frontal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?