990-5994B-024

Conecte os cabos de energia

  1. Conecte o cabo de PE ao barramento PE.

    Nobreak 3:3

    Nobreak 3:1

  2. Conecte os cabos de entrada/bypass à chave estática de manutenção MBB.
  3. Conecte os cabos de saída do nobreak ao disjuntor de isolamento do sistema SIB.
  4. Conecte os cabos de carga.
  5. Prenda os cabos com abraçadeiras para cabos aos passadores de cabo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?