990-91315A-037

连接 Easy UPS 3M 的信号线

  1. 从维修旁路面板上拆下三个断路器指示灯及其标签。Easy UPS 3M 不支持断路器指示灯。
  2. 在内门上的孔中安装三个圆形堵头(须另购)。
  3. 在控制接线盒上,拆下断路器指示灯的内部连接(引脚 1-4)。
  4. 在控制接线盒上,将 MBB 辅助开关的内部连接(引脚 7-8)从常闭 (NC) 改为常开 (NO)。
  5. 根据系统配置将 Class 2/SELV 信号线从维修旁路面板的控制接线盒连接到 UPS。
    注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
  6. 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?