990-91315A-037

连接电源线

  1. 拆下 PE 铜排的盖板。
  2. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。
  3. 重新装回 PE 铜排的盖板。
  4. 执行以下操作之一:
    • 对于单市电:从市电连接输入线缆。
    • 对于双市电:从市电连接旁路线缆。
  5. 执行以下操作之一:
    • 对于单市电:连接 UPS 输入线缆。
    • 对于双市电:连接 UPS 旁路线缆。
  6. 连接 UPS 输出线缆。
  7. 连接负载线缆。
  8. 使用线缆扎带(需另购)将线缆分别固定到维修旁路面板左侧、顶部和底部的线缆扣上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?