990-91315A-018

最終設置

  1. 内側のドアを閉じて、ネジで固定します。
  2. システムに応じて、ブレーカーインジケーターランプ、ブレーカーおよび図ラベルにラベルを追加します。ラベルは、このマニュアルに添付されています。

    ラベル – 1系統主電源

    ラベル – 2系統主電源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?