990-91315A-018

電源ケーブルの接続

  1. PEバスバーからカバーを取り外します。
  2. PEケーブルをPEバスバーに接続します。
  3. PEバスバーにカバーを再度取り付けます。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • 1系統主電源の場合:商用電源/主電源から入力ケーブルを接続します。
    • 2系統主電源の場合:商用電源/主電源からバイパスケーブルを接続します。
  5. 次のいずれかを実行します。
    • 1系統主電源の場合:UPS入力ケーブルを接続します。
    • 2系統主電源の場合:UPSバイパスケーブルを接続します。
  6. UPS出力ケーブルを接続します。
  7. 負荷ケーブルを接続します。
  8. 保守バイパス盤の左側、上部、底部にあるケーブルリリーフに、ケーブルタイ(別売り)を使用してケーブルを固定します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?