990-91315A-023

Monter panelet for vedlikeholdsbypass på veggen

FORSIKTIG
Risiko for personskade eller skade på utstyret
  • Monter panelet for vedlikeholdsbypass på en vegg eller et rack som har en solid struktur og kan bære enhetens vekt.
  • Bruk egnet maskinvare for vegg-/racktypen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  1. Fjern skruene og åpne den indre døren i panelet for vedlikeholdsbypass.
  2. Mål og marker de fire monteringshullene på veggen.
  3. Bor hull på hvert av de fire markeringsstedene og monter forankringsboltene.
  4. Monter panelet for vedlikeholdsbypass på veggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?