990-91315A-032

ยึดแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับผนัง

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
  • ติดตั้งแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับผนังหรือชั้นซึ่งมีโครงสร้างที่มั่นคง และสามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์ได้
  • ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทของผนัง/ราง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  1. ถอดสกรูและเปิดประตูด้านในในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
  2. วัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะเพื่อติดตั้งสี่รูบนผนัง
  3. เจาะรูที่ตำแหน่งทั้งสี่ซึ่งทำเครื่องหมายไว้และยึดสลัก
  4. ยึดแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับผนัง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?