Procédure d'installation
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Placez le coffret disjoncteur batterie aussi près
que possible du bloc de batteries afin de limiter la longueur de câble
de batterie non protégé. La distance entre le bloc de batteries
et l'ASI ne doit pas excéder 200 m. Veuillez contacter Schneider Electric
pour toute installation comprenant une distance plus importante.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Montage du coffret disjoncteur batterie au mur.
- Préparation du coffret disjoncteur batterie pour les câbles.
- Raccordez les câbles de signal. Effectuez l'une des
procédures suivantes :
- Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Galaxy VS ou
- Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Galaxy VL ou
- Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-2CB et GVBBB630EL-3CB au système d'ASI Galaxy VL ou
- Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Galaxy VXL ou
- Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-2CB au système d'ASI Galaxy VXL ou
- Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-3CB au système d'ASI Galaxy VXL ou
- Raccordement des câbles de signal de GVBBB630EL-1CB à l'ASI Easy UPS 3-Phase Modulaire ou
- Raccordement des câbles de signal de GVBBB630EL-2CB à l'ASI Easy UPS 3-Phase Modulaire ou
- Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Easy UPS 3M Advanced ou
- Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-2CB au système d'ASI Easy UPS 3M Advanced.
- Raccordement des câbles d'alimentation.
- Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
- Dernières étapes d'installation.
DANGER