Démontage ou déplacement du coffret disjoncteur batterie à un nouvel emplacement
- Éteignez complètement l'ASI en suivant les instructions de son manuel d'utilisation.
- Consignez/étiquetez tous les disjoncteurs du dispositif de commutation en position OFF (ouverte).
- Consignez/étiquetez tous les disjoncteurs batterie du dispositif de commutation/de la solution de batterie en position OFF (ouverte).
- Pour les solutions de batterie sans disjoncteur batterie
individuel en amont de ce coffret disjoncteur batterie, déconnectez
les câbles de batterie de la solution de batterie.
DANGERRisque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électriqueDéconnectez les câbles de batterie de la solution de batterie.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Ouvrez la porte avant du coffret disjoncteur batterie.
- Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie dans la position OFF (ouverte).
- Desserrez les trois vis et ouvrez le panneau avant.
- Desserrez les vis des panneaux de protection et soulevez-les pour les retirer du coffret disjoncteur batterie.
- Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque
jeu de barres CC avant de continuer.
DANGERRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUEMesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres CC avant de continuer.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Déconnectez et retirez tous les câbles de puissance du coffret disjoncteur batterie. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles d'alimentation.
- Déconnectez et retirez tous les câbles de signal
du coffret disjoncteur batterie. Reportez-vous aux chapitres suivants
pour plus de détails.
-
Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Galaxy VS OU
-
Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Galaxy VL OU
-
Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-2CB et GVBBB630EL-3CB au système d'ASI Galaxy VL OU
-
Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Galaxy VXL OU
-
Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-2CB au système d'ASI Galaxy VXL OU
-
Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-3CB au système d'ASI Galaxy VXL OU
-
Raccordement des câbles de signal de GVBBB630EL-1CB à l'ASI Easy UPS 3-Phase Modulaire OU
-
Raccordement des câbles de signal de GVBBB630EL-2CB à l'ASI Easy UPS 3-Phase Modulaire OU
-
Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Easy UPS 3M Advanced OU
-
Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-2CB au système d'ASI Easy UPS 3M Advanced.
-
- Remettez en place les panneaux intérieurs.
- Retirez les quatre vis M10 du mur et retirez le coffret
disjoncteur batterie du mur.
ATTENTIONCharge lourdeLe coffret disjoncteur batterie est lourd. Le GVBBB630EL-1CB pèse 35 kg, le GVBBB630EL-2CB pèse 66 kg et le GVBBB630EL-3CB pèse 76 kg. Utilisez des outils appropriés pour soulever en toute sécurité le coffret disjoncteur batterie.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. - Fermez le panneau avant et serrez-le à l'aide des trois vis.
- Fermez et verrouillez la porte avant du coffret disjoncteur batterie.
- Pour le transport :
AVERTISSEMENTDANGER de basculementPour le transport du coffret disjoncteur batterie, assurez-vous que :- le personnel effectuant le transport dispose des compétences nécessaires et a reçu une formation adéquate ;
- vous utilisez les outils appropriés pour soulever et transporter le produit en toute sécurité ;
- le produit est protégé contre les dommages au moyen d'une protection appropriée (comme l'emballage ou le conditionnement).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.Exigences en matière de transport :
-
Montez le coffret disjoncteur batterie en position horizontale au centre d'une palette appropriée aux dimensions minimales suivantes : 840 mm x 1 220 mm. La palette doit être adaptée au poids du coffret disjoncteur batterie. Le GVBBB630EL-1CB pèse 35 kg, le GVBBB630EL-2CB pèse 66 kg et le GVBBB630EL-3CB pèse 76 kg.
-
Montez le coffret disjoncteur batterie sur la palette avec des moyens de fixation appropriés, capables de résister aux vibrations et aux chocs pendant le chargement, le transport et le déchargement.
-
La palette d'expédition et les supports de transport d'origine peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas endommagés.
AVERTISSEMENTComportement imprévu de l'équipementNe soulevez pas le coffret disjoncteur batterie à l'aide d'un chariot élévateur à fourche ou d'un transpalette directement sur le châssis, car cela pourrait le déformer ou l'endommager.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Effectuez l'une des actions suivantes :
- Démantelez le coffret disjoncteur batterie, OU
- Déplacez le coffret disjoncteur batterie vers un nouvel emplacement pour l'installer.
- Uniquement pour l'installation du coffret disjoncteur batterie dans un nouvel emplacement : Suivez le manuel d'installation du coffret disjoncteur batterie pour l'installer dans le nouvel emplacement. Reportez-vous à la section Procédure d'installation pour un aperçu de l'installation. La réinstallation et la mise en service ne doivent être effectuées que par du personnel habilité.