990-91375D-007

Διαδικασία εγκατάστασης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Τοποθετήστε το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συσσωρευτή μπαταρίας, προκειμένου να περιορίσετε το μήκος του μη προστατευμένου καλωδίου μπαταρίας. Η απόσταση μεταξύ του συσσωρευτή μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200m. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη απόσταση.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εγκατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας της μπαταρίας δεν περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για λεπτομέρειες.
  1. Στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο.
  2. Προετοιμασία του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας για καλώδια.
  3. Συνδέστε τα καλώδια σήματος. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  4. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  5. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  6. Τελικά βήματα εγκατάστασης.
Για τη μετακίνηση ή τον παροπλισμό του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Θέστε εκτός λειτουργίας ή μετακινήστε το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας σε νέα θέση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;