990-91378D-012

Procédure d'installation

NOTE: Les illustrations de ce manuel montrent l'installation dans une armoire batterie vide. Le kit de disjoncteur batterie peut également être installé dans un coffret métallique adapté mis à la terre.

Une armoire batterie vide et l'ASI

Deux armoires batteries vides et l'ASI

NOTE: La distance entre l'armoire batteries et l'ASI ne doit pas excéder 200 m. Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
  1. Montez le kit de disjoncteur batterie. Effectuez l'une des procédures suivantes :
  2. Raccordez les câbles de signal. Effectuez l'une des procédures suivantes :
  3. Raccordez les câbles de puissance. Effectuez l'une des procédures suivantes :
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.