990-91378D-037

安装步骤

注: 本手册中各图所示均为空电池柜的安装情况。电池断路器套件也可安装在接地良好的金属箱中。

单个空电池柜和 UPS

两个空电池柜和 UPS

注: 电池组与 UPS 之间的距离不得超过 200 米。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。
  1. 固定电池断路器套件。按照以下任一步骤操作:
  2. 连接信号线。按照以下任一步骤操作:
  3. 连接电源线。按照以下任一步骤操作:
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.