990-91575-017

Ambiente

  Funzionamento Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F)
Colore Nero
Classe di protezione IP20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?