Posizionamento di un armadio delle batterie vuoto
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tenere coperto l'armadio delle batterie vuoto mentre si
praticano i fori di ancoraggio per impedire che polvere e altre parti
conduttrici penetrino nel sistema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
- Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Rimuovere i pannelli laterali indicati dagli armadi delle batterie sui lati adiacenti.
-
Posizionare gli armadi delle batterie vuoti nell'area di
montaggio finale.
NOTA: Lasciare uno spazio libero di 100 mm dietro l'armadio (o gli armadi) delle batterie vuoti per la circolazione dell'aria.
- Fissare le staffe di ancoraggio posteriori al pavimento.
- Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Montare le staffe d'alloggiamento superiori tra gli armadi delle batterie vuoti.
- Rimuovere le quattro coperture indicate.
PERICOLO