990-91575-017

Requisiti delle batterie

Tipo di batteria VRLA
Classe di infiammabilità minima HB
Ripiani per batterie 4 ripiani di 1057 x 767 mm
Peso massimo per ripiano 460 kg
Peso massimo per armadio 1600 kg
Altezza tra i ripiani delle batterie 340 mm
Altezza massima delle batterie compresi i connettori 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?