990-5938A-024

Instalação da caixa do disjuntor da bateria na parede

CUIDADO
Risco de ferimento ou de dano ao equipamento
  • Instale a caixa do disjuntor da bateria em uma parede ou rack com estrutura estável que seja capaz de suportar o peso da unidade.
  • Use um kit de montagem adequado ao tipo de parede onde a caixa do disjuntor da bateria será instalada.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Meça e marque a localização dos quatro orifícios de montagem na parede.
  2. Faça orifícios em cada um dos quatro locais marcados.
  3. Solte os três parafusos e abra a porta interna.

    Vista frontal da caixa do disjuntor da bateria

  4. Levante a caixa do disjuntor da bateria, coloque-a contra a parede e alinhe-a com os quatro orifícios. Fixe-a com os quatro parafusos M10.
    NOTA: São fornecidos quatro parafusos Torx e porcas M10 x 30 para instalar a caixa do disjuntor da bateria no rack da bateria. Se a caixa do disjuntor da bateria estiver instalada na parede, use equipamentos de instalação adequados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?