990–5938–012

Monter le coffret disjoncteur batterie au mur

ATTENTION
Risque de blessure ou de dommages de l'équipement
  • Montez le coffret disjoncteur batterie sur un mur ou un rack suffisamment solide et capable de supporter son poids.
  • Utilisez le matériel approprié au type de mur pour monter le coffret disjoncteur batterie au mur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Mesurez et marquez l'emplacement des quatre trous de montage sur le mur.
  2. Percez des trous au niveau des quatre marques.
  3. Desserrez les vis et ouvrez la porte intérieure.

    Vue avant du coffret disjoncteur batterie

  4. Soulevez le coffret disjoncteur batterie, placez-le contre le mur et alignez-le avec les quatre trous. Serrez-le ensuite à l'aide de quatre vis M10.
    NOTE: Quatre écrous et vis Torx M10 x 30 sont fournis pour le montage du coffret disjoncteur batterie sur un rack de batterie. Si le coffret disjoncteur batterie est monté sur un mur, utilisez le matériel approprié.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?