990-5938A-024

Especificações da caixa do disjuntor da bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
A caixa do disjuntor da bateria deve ser usada somente com o Easy UPS 3S.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  E3SOPT007
Disjuntor da bateria LV438118+LV438135 ou
LV438880
Configuração máxima 4 horas de autonomia
Tipo de bateria Chumbo-ácido
Nível máximo de curto-circuito da bateria (kA) 10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?