990–91190–012

Préparation du panneau du bypass de maintenance pour les câbles

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Desserrez les six vis du panneau inférieur et retirez-le.

    Vue avant du panneau du bypass de maintenance

  2. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles ou les joints.
  3. Installez des joints (le cas échéant) et replacez le(s) panneau(x).
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut venir endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Vue avant du panneau du bypass de maintenance

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?