990-91190A-006

Preparación del panel de derivación de mantenimiento para los cables

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones en las placas guía instaladas ni cerca del armario de derivación de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Afloje los seis pernos de la placa guía inferior y retírela.
  2. Perfore los orificios para el cableado o los conductos.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Compruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  3. Instale los conductos (si corresponde) y vuelva a colocar la(s) placa(s) guía.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.