990–91190–012

Raccordement des câbles de signal

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
  1. Retirez le cache en plastique du commutateur bypass de maintenance MBB pour accéder aux commutateurs auxiliaires.
  2. Connectez les câbles de signal 18 AWG (non fournis) entre le commutateur bypass de maintenance MBB et l'ASI 1 et l'ASI 2. Utilisez l'une des deux méthodes indiquées ci-dessous.
  3. Fixez les câbles de signal aux passages de câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?