990-91190A-005

Anschließen der Signalkabel

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln.
  1. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Wartungs-Bypass-Schalters MBB, um Zugang zu den Hilfsschaltern zu erhalten.
  2. Schließen Sie die Signalkabel 18 AWG (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen dem Wartungs-Bypass-Schalter MBB und USV 1 und USV 2 an. Verwenden Sie eines der beiden unten beschriebenen Verfahren.
  3. Befestigen Sie die Signalkabel an den Zugentlastungen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.