990-91190A-005

Technische Daten für 208-V-Systeme

Max. Eingangskurzschlussfestigkeit

Die maximale Eingangskurzschlussfestigkeit für das Parallel-Wartungs-Bypass-Panel beträgt ICC=10 kA.

Empfohlene Kabelquerschnitte

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf den folgenden Angaben:

  • Einadrige Kabel, Typ U1000 R02V

  • Spezielle Angaben für AC-Kabel: Maximale Länge 70 m mit Spannungsabfall < 3 % installiert auf perforierten Kabeltrassen, XLPE-Isolierung, Dreieranordnung auf einer Ebene, THDI zwischen 15 % und 33 %, 35 °C bei 208 V gruppiert in vier einander berührenden Kabeln

USV Kabel Kabelgröße pro Phase (mm²)
10 kVA Ausgang USV 1/Ausgang USV 2 10
Systemeingang 25
Systemausgang 25
PE 10
15 kVA Ausgang USV 1/Ausgang USV 2 16
Systemeingang 35
Systemausgang 35
PE 16
20 kVA Ausgang USV 1/Ausgang USV 2 25
Systemeingang 50
Systemausgang 50
PE 16
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.