990-91190A-005

Wandmontage des Wartungs-Bypass-Panels

VORSICHT
Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Ausrüstung
  • Montieren Sie das Wartungs-Bypass-Panel an einer Wand oder in einem stabilen Rack mit ausreichender Tragkraft.
  • Verwenden Sie für die Art der Wand/des Racks geeignete Hardware.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Messen und markieren Sie die Position der vier Montagebohrungen an der Wand.
  2. Bohren Sie an allen vier markierten Positionen Löcher und montieren Sie die Dübel für die Verankerung.
  3. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die innere Tür im Wartungs-Bypass-Panel.

    Wartungs-Bypass-Panel, Ansicht von vorne

  4. Heben Sie das Wartungs-Bypass-Panel an, positionieren Sie es an der Wand und richten Sie es an den vier Dübeln für die Verankerung aus. Befestigen Sie das Wartungs-Bypass-Panel an der Wand.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.