990-91190A-024

Conexão dos cabos de energia

  1. Conecte os cabos PE ao barramento PE.

    Vista frontal do painel de bypass de manutenção

  2. Conecte os cabos de entrada à Chave do bypass de manutenção MBB.
  3. Conecte os cabos de saída do nobreak 1 à chave de saída de unidade 1 UOB1.
  4. Conecte os cabos de saída do nobreak 2 à chave de saída de unidade 2 UOB2.
  5. Conecte os cabos de saída do sistema aos aterramentos dos cabos de saída do sistema.
  6. Prenda os cabos com abraçadeiras para cabos (fornecidas) aos passadores de cabo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?