990-91190A-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Conecte los cables de PE a la barra colectora de PE.

    Vista frontal del panel de derivación de mantenimiento

  2. Conecte los cables de entrada al MBB del interruptor de derivación de mantenimiento.
  3. Conecte los cables de salida del SAI 1 al interruptor de salida de la unidad 1 UOB1.
  4. Conecte los cables de salida del SAI 2 al interruptor de salida de la unidad 2 UOB2.
  5. Conecte los cables de salida del sistema al tendido de cables de salida del sistema.
  6. Sujete los cables con bridas (suministradas) en los protectores de cables.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.