990-91190A-012

Raccordement des câbles d'alimentation

  1. Connectez les câbles PE au jeu de barres PE.

    Vue avant du panneau du bypass de maintenance

  2. Connectez les câbles d'entrée au commutateur de bypass de maintenance MBB.
  3. Connectez les câbles de sortie de l'ASI 1 au commutateur de sortie de l'unité 1 UOB1.
  4. Connectez les câbles de sortie de l'ASI 2 au commutateur de sortie de l'unité 2 UOB2.
  5. Connectez les câbles de sortie du système aux raccordements des câbles de sortie du système.
  6. Fixez les câbles à l'aide d'attaches (fournies) au passage des câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?