990-91190A-028

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) от -25 °C до 55 °C (от -13 °F до 131 °F)
Относительная влажность 0-95 % без конденсации 0-95 % без конденсации
Высота над уровнем моря 0-3000 м (0-10000 футов)  
Класс защиты IP20
Цвет RAL 9003, уровень блеска 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?