990-91190B-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F ) Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F)
Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine 0-3000 m (0-10000 piedi)  
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?