990-91190B-037

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) -25 °C ~ 55 °C (-13 °F ~ 131 °F)
相对湿度 5-95%,无冷凝 10-80%,无冷凝
海拔高度 0-3000 m(0-10000 英尺)  
防护等级 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?