990-5994B-019

전원 케이블 연결

  1. PE 케이블을 PE 부스바에 연결합니다.

    3:3 UPS 시스템

    3:1 UPS 시스템

  2. 입력/바이패스 케이블을 유지보수 바이패스 스위치 MBB에 연결합니다.
  3. UPS 출력 케이블을 시스템 격리 차단기 SIB에 연결합니다.
  4. 부하용 케이블을 연결합니다.
  5. 케이블을 케이블 타이를 사용하여 케이블 릴리프에 고정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.