990-5994B-025

Podłączenie kabli zasilających

  1. Podłącz kabel PE do szyny PE.

    System UPS 3:3

    System UPS 3:1

  2. Podłącz przewody wejścia/obejścia do przełącznika obejścia serwisowego MBB.
  3. Podłącz kable wyjściowe UPS do wyłącznika izolacji systemu SIB.
  4. Podłącz przewody obciążenia.
  5. Przymocuj kable do wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.