990-5994B-019

Easy UPS 3M용 신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 정렬합니다.
  1. 유지보수 바이패스 스위치 MBB의 플라스틱 커버를 제거하여 AUX 스위치에 액세스합니다.
  2. 신호 선(미제공)을 유지보수 바이패스 스위치 MBB의 3개의 AUX 스위치에서 UPS에 연결합니다.
  3. 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.
  4. 내부 도어를 닫고 나사로 고정합니다.
  5. 전면 도어를 닫습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.