990-91191F-037

安全注意事项

危险
小心触电、爆炸或电弧
本文档中的所有安全说明必须认真阅读、深入理解并严格遵守。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请先阅读安装手册中的所有说明,再安装或使用 UPS 系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请先完成安装室的施工工程并打扫清理后,再安装 UPS 系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 安装本产品时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。应特别注意内外部保护(上游断路器、电池断路器、线缆等)和环境要求。对于因未遵守上述要求所造成的后果,施耐德电气概不承担任何责任。
  • UPS 系统连接电源线缆后,请勿启动该系统。启动要求取决于所在国家/地区。对于提供捆绑式启动服务的国家/地区,启动必须由施耐德电气工程师来完成。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
UPS 系统的安装必须符合地方和国家法规。安装 UPS 时应严格遵守:
  • IEC 60364(包括 60364-4-41- 防触电保护、60364-4-42 - 防热效应保护以及 60364-4-43 - 防过电流保护),
  • NEC NFPA 70,
  • 加拿大电气标准(第一部分,C22.1)
取决于适用当地的标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • UPS 系统应安装在温度受控、无导电杂物且通风干燥的室内环境中。
  • UPS 系统应安装在阻燃、水平且能承受系统重量的坚固表面上(例如混凝土)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
UPS 不适用于、因而也不得安装用于以下异常操作环境:
  • 危害性烟气
  • 爆炸性粉尘或气体混合物、腐蚀性气体、其他来源的传导性或辐射性热量
  • 湿气、磨屑、蒸汽或极度潮湿的环境。
  • 容易滋生霉菌、昆虫、寄生虫的场所
  • 含盐空气或受污染的制冷剂
  • 根据 IEC 60664-1 规定,污染等级高于 2 的场所
  • 受到异常振动、冲击或倾斜的场所
  • 受阳光直射、热源或强电磁场干扰的场所
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔(用于布线或导线管接入),请勿在 UPS 附近钻孔/打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心电弧
请勿对本产品进行机械改造(包括拆除机柜组件或钻孔/切割),《安装手册》另有说明的除外。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
小心过热
遵守 UPS 系统周围的空间要求,并且勿在 UPS 运行时覆盖产品的通风口。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
小心设备损坏
UPS 在连接再生负载(包括光伏系统和速度传动装置)时,必须使用外部再生制动套件来耗散能量。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?