990-91191F-037

输入接点和输出继电器

输入接点

注: 使用带有开/关状态检测及脱扣功能的外部电池断路器时,端接器应安装在 J7–1 和 J7–2 之间。
注: 施耐德电气建议将选装的温度传感器套件 E3SOPT003 (R25=5 kohm,B25/50=3275) 连接到 J2 以监测电池温度。
注意
小心设备损坏
  • 将施耐德分路脱扣线圈 LV429390 连接到推荐的电池断路器上,以保护电池。
  • 电池断路器接点驱动电路 (J6-1) 可为分路脱扣线圈提供最大 +24 V、200 mA 电流。如果超过此值,可能会损坏 UPS。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

输入连接被视为 24 VDC 的 2 类/SELV 电路。

不含电池的 UPS 的输入接点

输出继电器

输出继电器连接:最大值 3A / 240 VAC。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?