Protection backfeed
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Dans les systèmes où la conception par défaut
n'inclut pas la protection backfeed, un dispositif automatique d'isolement
(option de protection backfeed ou tout autre système répondant
aux exigences de la norme IEC/EN 62040–1) doit être installé
pour éviter tout risque de tension ou d'énergie dangereuse
aux bornes d'entrée du dispositif d'isolement. Le dispositif
doit s'ouvrir dans un délai de 15 secondes après la
défaillance de l'alimentation électrique en amont, et son
dimensionnement doit répondre aux spécifications.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Lorsque l'entrée de l'ASI est raccordée à des isolateurs externes qui, lorsqu'ils sont ouverts, isolent le neutre, ou lorsque l'isolement automatique de retour de tension est fourni à l'extérieur de l'équipement ou est raccordé à un système informatique de distribution de puissance, une étiquette doit être apposée par l'utilisateur aux bornes d'entrée de l'ASI, sur tous les isolateurs primaires installés à distance de la zone de l'ASI et sur les points d'accès externes entre ces isolateurs et l'ASI comportant le texte suivant (ou l'équivalent dans une langue acceptable dans le pays où le système d'ASI est installé) :
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Risque de retour de tension. Avant de travailler sur ce
circuit, isolez l'ASI et vérifiez l'absence de tension dangereuse
entre les bornes, y compris la terre.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Un dispositif d'isolation externe supplémentaire doit être installé dans le système d'ASI. Il peut s'agir d'un contacteur magnétique ou d'un disjoncteur avec déclencheur sur baisse de tension. Dans les exemples présentés, le dispositif d'isolation est un contacteur magnétique (marqué MC1 pour les systèmes à alimentation secteur simple, et MC1 et MC2 pour les systèmes à alimentation secteur double).
Le dispositif d'isolement doit être en mesure de supporter les caractéristiques électriques décrites dans Caractéristiques des entrées.
DANGER