990-91191E-012

Contacts d'entrée et relais de sortie

Contacts d'entrée

NOTE: Lorsqu'un interrupteur batterie externe fonctionne en mode de détection d'état ON/OFF avec déclenchement, laissez la terminaison installée entre les ports J7–1 et J7–2.
NOTE: Schneider Electric conseille de connecter le kit de capteur de température E3SOPT003 facultatif (R25=5 kohm, B25/50=3275) à J2 afin de surveiller la température de la batterie.
AVIS
Risques d'endommagement de l'équipement
  • Connectez la bobine de dérivation Schneider Electric LV429390 à l'interrupteur batterie recommandé pour protéger la batterie.
  • La commande de contact d'interrupteur batterie (J6–1) peut transmettre un maximum de +24 V, 200 mA à la bobine de dérivation. Si cette valeur est dépassée, l'ASI peut être endommagée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Les raccordements d'entrée sont considérés comme étant de 24 V CC classe 2/TBTS.

Contacts en entrée pour les ASI sans batterie

Relais de sortie

Connexion des relais de sortie : VAC 3A/240 maximum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?