990-91191E-005

Anschließen der Signalkabel in Parallelsystemen

  1. Schließen Sie die optionalen Parallelkabel zwischen allen USV-Einheiten im Parallelsystem an.
    HINWEIS: Die Position der parallelen Anschlüsse finden Sie unter Kommunikationsschnittstellen .
  2. Entfernen Sie bei USV-Systemen mit 10/15/30/40 kVA die rechte Seitenwand der USV-Systeme. Entfernen Sie bei USV-Systemen mit 20 kVA die linke Seitenwand der USV-Systeme. Ziehen Sie die Parallelplatine heraus.
  3. Entfernen Sie entsprechend Ihrem System die Brücken von den parallelen Platinen:
    • Entfernen Sie in Parallelsystemen mit zwei USV-Systemen die Brücken von J34, J36, J38, J39, J42 auf beiden Platinen.
    • Entfernen Sie in Parallelsystemen mit drei oder vier USV-Systemen alle Brücken.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?