990-91191E-005

Eingangskontakte und Ausgangsrelais

Eingangskontakte

HINWEIS: Wenn ein externer Batterieschalter mit EIN/AUS-Status-Erkennung und Auslösefunktion verwendet wird, muss der Abschlussstecker zwischen J7–1 und J7–2 dort verbleiben.
HINWEIS: Schneider Electric empfiehlt, den optionalen Temperatursensorensatz E3SOPT003 (R25=5 kohm, B25/50=3275) an J2 anzuschließen, um die Batterietemperatur zu überwachen.
HINWEIS
Beschädigungsrisiko
  • Schließen Sie die Schneider Electric-Arbeitsstromauslösespule LV429390 am empfohlenen Batterieschalter an, um die Batterie zu schützen.
  • Der Umrichter für Batterieschalterkontakt (J6–1) kann die Arbeitsstromauslösespule mit maximal +24 V, 200 mA versorgen. Wird dieser Wert überschritten, kann es zur Beschädigung der USV kommen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Eingangsanschlüsse gelten als 24 VDC Class 2/SELV.

Eingangskontakte für USV-Systeme ohne Batterien

Ausgangsrelais

Ausgangsrelaisanschluss: Maximal 3A/240 VAC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?