990-5940G-005

Einsetzen der Batterien in die 208-V-USV

HINWEIS: Jede Batteriereihe besteht aus zwei Batteriemodulen und zwei kurzen Steckern.
  • Die 10-kVA-USV enthält zwei vertikale Batteriereihen, die seitlich links und rechts in der USV installiert werden.

  • Die 15-kVA-USV enthält zwei horizontale Batteriereihen.

  • Die 20-kVA-USV enthält drei horizontale Batteriereihen.

  1. Entfernen Sie die Platte vor den Batteriefächern.
  2. Halten Sie den Griff und installieren Sie die Batterien von unten nach oben an den gezeigten Positionen.

    10-kVA-USV

    15-kVA-USV

    20-kVA-USV

     
  3. Drücken Sie den Griff jedes Batteriemoduls nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten M5-Schraube vor dem Batteriemodul.
  4. Entfernen Sie die Schrumpfschläuche von den Stromanschlüssen und verbinden Sie diese mit den Batterien.
  5. Bringen Sie die kurzen Stecker (aus E3SOPT009) an den gezeigten Positionen jeder Batteriereihe an.

    10-kVA-USV

    USV 15 kVA und 20 kVA

  6. Setzen Sie die Platte vor den Batteriefächern wieder ein.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?