990-5940G-012

Installer les batteries dans l'ASI 208 V

NOTE: Chaque chaîne batterie se compose de deux modules de batterie et de deux connecteurs courts.
  • L'ASI 10 kVA contient deux chaînes batterie installées sur les côtés gauche et droit de l'ASI.

  • L'ASI 15 kVA contient deux chaînes batterie horizontales.

  • L'ASI 20 kVA contient trois chaînes batterie horizontales.

  1. Retirez le panneau cachant les étagères de batteries.
  2. En les tenant par la poignée, installez les batteries du bas vers le haut dans les positions indiquées.

    ASI de 10 kVA

    ASI de 15 kVA

    ASI de 20 kVA

     
  3. Abaissez la poignée de chaque module de batterie et fixez-la avec la vis M5 fournie à l'avant du module de batterie.
  4. Retirez les gaines thermo-rétractables des bornes d'alimentation et branchez ces dernières aux batteries.
  5. Installez les connecteurs courts (de E3SOPT009) dans les positions indiquées.

    ASI de 10 kVA

    ASI 15 kVA et 20 kVA

  6. Réinstallez le panneau à l'avant des étagères de batteries.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?