990-5940G-005

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M5 4 Nm
M6 5 Nm
M8 12 Nm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?